This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6643:是否提供 Monte-Carlo 仿真支持?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721541/tina-spice-lmh6643-monte-carlo-simulation-support-available

器件型号:LMH6643
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户现在正在使用 LMH6643设计新的传感器前端电路。
我介绍了 TINA-TI 进行仿真。 他使用参数仿真并希望 TINA-TI 也具有"Monte-Carlo"仿真支持。
我在 TINA 中找不到该操作、因此我认为 TINA 可能无法处理"Monte-Carlo"仿真。
支持此要求是否正确或您是否有其他想法?

提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya-San、

    正确的、我们没有针对免费 TINA-TI 的 Monte-Carlo。 但是、如果客户希望从 www.tina.com 购买 TINA 的工业版本、则付费的 TINA-Industrial 版本将具有该 Monte-Carlo 功能。

    Herman。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Herman-San。
    我已经明白了、并尝试推荐工业版本。

    此致、
    新亚·索本