This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00800:尝试查找 http://www.ti.com/lit/ug/tiduam8/tiduam8.pdf 中提到的固件、但可以't 在 http://www.ti.com/tool/TIDA-00800?页面上查找下载链接

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721665/tida-00800-trying-to-find-fw-mentioned-in-http-www-ti-com-lit-ug-tiduam8-tiduam8-pdf-but-can-t-find-a-download-link-on-page-http-www-ti-com-tool-tida-00800

器件型号:TIDA-00800
主题中讨论的其他器件:TMP107

项目 zip 文件中缺少 BleSensorTag-TMP107.apk、我在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henrik、

    TMP107_Sensotag_androidapp_v1.1.zip\TMP107_Sensotag_androidapp_v1.1\BleSensorTag-v2.2-Beta-TMP107_Project\BleSensorTag\build\outputs\apk\中有一个 APK

    谢谢、