This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01541:AMC1311使用问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, TIDA-01541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720055/tida-01541-question-on-use-of-the-amc1311

器件型号:TIDA-01541
主题中讨论的其他器件:AMC1311

您好!

我正在尝试了解 TIDA-01541中使用的两个 AMC1311部件(U12和 U15)上的输入电路。 在这两种情况下、SHTDN 引脚(引脚3)都连接到输入差分滤波器的一部分。 我希望 SHTDN 引脚直接接地。 您能否解释一下为什么在输入信号路径中使用 SHTDN 引脚?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、

    AMC1311的输入是单端的、因此只需要一个单端 RC 滤波器。 R82可设为零欧姆、而 SHTDN 引脚可直接连接到 VDC-。 SHTDN 引脚必须连接到器件的 GND、除非您想将其用于任何故障信号。

    此致、
    Pawan