This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 读卡器和 GbE LAN 解决方案

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721148/card-reader-and-gbe-lan-solution

您好!

我们是否有以下解决方案?

PCIe 接口上 uSD 插槽的读卡器、现在客户正在应用 Alcorlink AK6485RB63。

适用于 PCIe 和 CNVi 接口上 RJ45的-GbE LAN、现在客户正在应用 Realtek RTL8111HSH-CG。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    读卡器应用程序超出此组的范围。 我建议打开一个新的主题、其中包含您的读卡器问题并标记正确的组织。

    对于千兆位以太网、我们没有任何 MAC + PHY 实现。 但是、我们确实有离散的千兆位 PHY DP83867。 根据 MAC 接口和温度等级、提供多种封装选项。

    此致、
    Aniruddha