This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01547:网状数据收集器和节点软件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721063/tida-01547-mesh-data-collector-and-node-software

器件型号:TIDA-01547

我是郑焕祖和韩国的汉东大学学生。
请理解我的英语能力差。

我现在正在测试 TIDA-01547用于数据收集器、TIDA-010003用于终端节点、我在 TIDA-01547文档中有关于创建多跳线性拓扑的问题。

TIDA-01547是6LoWPAN 网状网络、那么终端节点在以适当的间隔间隔分离时会自动创建网状拓扑?

("在小型实验室区域中创建多跳网络是一项挑战。 多跳

拓扑是通过软件中的地址过滤创建的。" >这来自 TIDA-01547文档)

当我们在适当的大空间(在无线电范围内)测试 TIDA-01547时、我们不必为线性拓扑设置目标父级和子级、对吧?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong Hoon、  

    是的、没错。 如果您在实际领域评估 TI 设计、则无需在软件中添加滤波功能。 仅当您要创建用于测试目的的特定拓扑时、才需要启用筛选功能。  

    此致、

    Wonsoo