This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:无法设置所需的负载瞬态

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721238/webench-tools-desired-load-transient-could-not-be-set

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想降低负载瞬态响应的电流下限、但无法在 webench 中进行设置、因为它显示下限为5安培

注意:-我的设计最大输出电流为1.6安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himanshu、

    感谢您向我们报告。 您能否提供有关输入条件(输入电压、输出电压、输出电流、Ta)以及用于进行此仿真的器件型号的详细信息? 这样、我们就可以重现问题并解决问题。

    此致、

    模块