请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
我使用此链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Qt_Keyboard_Template 并在 Raspberry PI 上使用 Raspbian OS 运行此链接的示例、我使用此链接 wiki.qt.io/RaspberryPi2EGLFS 交叉编译该链接的 QT
有时、当按下 Enter 按钮关闭小部件时、它不会关闭、看起来像键盘 冻结
此外,由于 QT 版本,我在包含的所有行中删除 QApplication::UnicodeUTF8
比如
enterButton ->setText (QApplication::translate ("键盘"、"Enter"、0、QApplication::UnicodeUTF8));
更改为
enterButton ->setText (QApplication::translate ("键盘"、"Enter"、0));
我添加此->SetAttribute (Qt::wa_DeleteOnClose);
在呼叫关闭之前、但键盘小部件仍会死机、为什么?