This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20774:在任何地方都找不到 USB-C 连接器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720119/pmp20774-usb-c-connector-not-found-anywhere

器件型号:PMP20774

对于 PMP20774 BOM、它列出 了器件型号 为20-0000016-01的 Lintes Technology 连接器、插座、USB Type C、R/A、SMT。 我似乎无法在任何地方找到此器件、即使在 Lintes Technology 网站上、也没有任何内容会引用此器件型号。 有人对此有任何了解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    感谢您的联系、请使用我在 PMP21096上使用的另一个连接器、器件型号为 Wurth 的632723300011。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的输入、我从 Wurth 查看了该器件、它不同于 PMP20774的设计文件中显示的内容。 Wurth 器件在连接器上同时具有 SMT 和 TH 引脚、而 Lintes 器件严格采用 SMT、我正在寻找一个可直接插入设计的连接器。 我很惊讶、我找不到 TI 使用的连接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我找不到相同的连接器、因此我继续使用 Wurth 器件。

    很抱歉、如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    最大