请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP20774 对于 PMP20774 BOM、它列出 了器件型号 为20-0000016-01的 Lintes Technology 连接器、插座、USB Type C、R/A、SMT。 我似乎无法在任何地方找到此器件、即使在 Lintes Technology 网站上、也没有任何内容会引用此器件型号。 有人对此有任何了解吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 James:
感谢您的联系、请使用我在 PMP21096上使用的另一个连接器、器件型号为 Wurth 的632723300011。
此致、
最大