This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01622的变压器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720401/the-transformer-of-tida-01622

主题中讨论的其他器件:TIDA-01622

TIDA-01622 BOM

材料列表仅包含匝数比和磁芯材料。 您能否提供完整的变压器信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Smith。 此变压器(p/n 750343803)是 Wurth Elektronik 为此设计定制的器件。 您是否无法联系他们以获取器件的规格详细信息? 请告诉我。 如果您无法直接从 Wurth 获取数据表/技术规格、我会将其转发给拥有该设计的团队、以发送该数据表/技术规格的副本。

    此致、

    J Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jhon,
    我无法联系他们,请为我设计一个
    电子邮件地址:nick@sharelinktech.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-01622。

    变压器规格作为随附文件。

    如果是更详细的信息、您可以联系我们确认的供应商。  

    谢谢!

    BR

    Liu Chenge2e.ti.com/.../750343803_2C00_Rev04-datasheet_2800_for-TI_2C00_SH_2C00_-UCC28780_2C00_20V3.25A_2C00_RM8_2900_.pdf