请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00524 主题中讨论的其他器件:MSP-FET
您好!
我在 Tida00524上工作了一段时间、现在遇到了这个奇怪的错误、当我将轮询间隔设置为1分钟并将数据记录器记录保持一段时间时、我无法再读取数据记录器(例如在8小时左右之后)。 即使我取出电池并将其放回、我也无法通过 NFC 进行读取或写入、除非我刷新固件并通过 MSP 调试器将其放回、这意味着丢失所有测量数据。 看起来存在固件错误。 我还没有弄清楚、您能帮解决这个问题吗
谢谢你