This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD4093B:经典4093施密特触发器"门控振荡器"故障

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716221/tina-spice-cd4093b-classic-4093-schmitt-trigger-gated-oscillator-trouble

器件型号:CD4093B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

最简单的振荡器:

1 NAND 触发器4017 (TINA 中的宏)

1 R (22K)

当作为 4017的时钟进行连接时,1C (100nF)给我的变化会导致瞬态模式(宏 TINA):来自4093的频率方波信号不稳定,变化不会因任何原因而发生,这是软件给出的曲线的长度。

我尝试在 RC 触发器和4017时钟之间使用另外2个 NAND、但没有任何结果。

VDD 5V、接地、正确、无警告。

任何人都可以向我解释我的错误在哪里?

此致。

马丁,法国人,对不起我的英语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很难理解您的描述/问题。 能否附加.tsc 文件(测试台/仿真文件)?

    谢谢、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我们在相当长的一段时间内没有收到您对上一帖子的请求。 我们假设您已经解决了您的问题。 如果您仍需要帮助、请提供所需文件、以便我们进一步帮助您。

    Herman