This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5170-Q1:四相 LM170Q1的 PSpice 仿真

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/715817/tina-spice-lm5170-q1-pspice-simulate-of-4-phase-lm170q1

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试使用您的 pspice 模型来仿真 LM5170Q1。

我有兴趣使用四相。 当我尝试仿真超过两相(1个 LM5170Q1)时、输出电流会产生非常大的噪声、

而且纹波极高、LM5170Q1控制似乎无法正常工作。

是否可以仿真1个以上的 LM5170Q1? 我该怎么做?

非常感谢您、

Mor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请您分享您配置的 PSpice 测试台、以便我们可以对其进行研究。
    请以 zip 文件的形式共享完整的 PSPICE 项目。

    谢谢、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mor:

    在相当长的一段时间里、我们没有收到您的回复、因为 Karthik 提出了请求。 我们假设您已经解决了您的问题。 如果您仍然需要帮助、请提供 Karthik 请求的数据、以便他可以进一步帮助您。

    Herman