This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25037:LM25037

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720152/tina-spice-lm25037-lm25037

器件型号:LM25037
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试使用 LM25037 (推挽式拓扑),我想对电路进行仿真,但该部件没有 Tina 模型/ Tina 参考设计。 我下载了 SPICE 模型、但无法将其作为宏导入到 Tina (它已加密)

是否仍有将加密模型导入 Tina? 我假设没有:)。

LM5037是否与 LM25037相同? (这里有一个 LM5037的模型: http://www.ti.com/product/LM25037/toolssoftware

谢谢、

Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masoud、

    从模型的角度来看、您可以在 LM5037和 LM25037之间交换模型。 但愿这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、输入阈值 Vin_min 和 Vin_Max 如何? LM25037范围是5V5-75V、LM5037模型是否适用? 例如、我希望在输入为5.5V 时看到电源效率。
    如果您可以为 LM25037提供/生成 TINA 模型、那将会很棒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masoud、

    这些是行为模型、因此它们与过程和击穿电压无关。 只需确保为其提供的电压(Vin)在器件的限制范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。