This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:推出了氮化镓设计器18 WEBENCH 连接器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720496/webench-tools-atlium-designer-18-webench-connector-release

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

它们是否是 WEBENCH Altium 18 Connector 更新版本的更新?   最后一个声明的目标是7月。  不确定这一年的意义。  

此致、

基尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirk、
    我们已经了解了 AD18的 WEBENCH 连接器所需的更改。 我们的目标是在2018年第4季度初为 Altium 18发布 WEBENCH 连接器。

    谢谢、
    Pradeep