This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25504:TINA-TI 中模拟 IC 时出错

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720260/tina-spice-bq25504-error-when-simulating-the-ic-in-tina-ti

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在学习如何在 TINA-TI 中模拟 IC。 但是、我在运行分析时遇到以下错误。 所有参数都保留为默认值。 IC 模型是从 TI 获取的、并按照 IC 数据表中的典型示例进行了配置、但 VBAT 引脚上替换电池的电容器除外。 请告诉我如何仿真该 IC、以查看其作为升压充电器的行为? 我应该使用哪种分析? 非常感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、

    请确保您使用的是最新版本的 TINA-TI。

    如果您使用的是最新版本、请参阅以下文章。  请分享您的 TSC 文件、以便我们可以了解这一点。

    e2e.ti.com/.../592360

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minh、

    我能够在 TINA-TI 的最新版本上运行网络 TINA-TI 参考设计、而不会出现任何问题。 如果您已经使用最新版本的 TINA-TI、请确保再次重新启动 TINA-TI 并将文件下载到您的本地计算机、然后再在 TINA-TI 中打开它。
    有时、如果直接从 Web 打开文件、可能会出现内存访问问题。