This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:直流/直流转换器选择

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/719726/tida-00951-dc-dc-converter-selection

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件: PMP8740UCC21520

您好!

有人能给我推荐3kW 或3.5kW 直流直流转换 器的参考设计。我已经获得了参考设计 TIDA-00951、但它是双向的、仅为2kW、但我的要求是单向的。

规格:

  • 直流输入:400V
  • 输出直流:48V/72V/96V (任意一个、首选96V)
  • 需要隔离:是
  • 应用:电动汽车电池组充电器
  • 无需 PFC (已添加到整流器中)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    我相信 TIDA-00951是我们拥有的最接近的器件。 我们拥有基于模拟控制 器的解决方案 PMP8740、它是单向2kW 直流/直流、具有12V 输出电压和相移全桥拓扑。 前面有一个 PFC。 可以在另一个线程中找到设计文件、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    感谢您宝贵的反馈。

    实际上、我计划进行移相全桥设计。 那么、您能不能建议我在更改功率级别和输出电压级别时、设计有哪些变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    一般来说、PMP8740是一个很好的设计、可以从它开始。 对于增加的功率、主要的挑战是变压器设计和栅极驱动器设计。 有一个很好的应用程序可以遵循:

    栅极驱动器需要切换至隔离式栅极驱动器以提高电流能力、例如 UCC21520。 我建议查看下面的栅极驱动器子卡设计。 它包含双通道隔离式栅极驱动器、隔离式偏置电源和用于短路保护的两级关断。