This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11287:我想更改输入范围。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11287, UCC3813-0, PMP20708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/715420/pmp11287-i-would-like-to-change-input-range

器件型号:PMP11287
主题中讨论的其他器件: UCC3813-0、 PMP20708

大家好

我的客户请求以下电源。

 输入:

  交流:10.2至126.5V 50/60Hz±5%
  DC:10.2至126.5V

 输出

  直流12V (约70mA)或直流5V (约170mA)

 交流:10.2至126.5V 50/60Hz±5%
 DC:10.2至126.5V

我想根据它修改 PMP11287电路,但我应该如何修改它?

此致、
Masami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨米圣、

    由于您的输入范围小于 PMP11287的范围、并且输出功率略高、因此您只需为12V 输出选择具有更低额定电压和更低 RDS、ON 的 MOSFET 即可。 我使用的 MOSFET 具有~3 Ω RDS、ON、您可以使用额定电压为~1 Ω RDS、ON 和250V 的 MOSFET。 此外、您还可以使用较小的浪涌限制电阻器 R15、因为您的最大输入电压较低。 这样做将有助于实现10V 的运行。

    对于5V 输出版本、您不能将与 PMP11287中使用的 UCC3813-0控制器相同的降压/升压拓扑使用。 这是因为 UCC3813-0 UVLO 高于5V、并且我使用输出来提供 VCC 偏置。 即5V 输出不足以偏置 UCC3813-0 VCC。  

    我认为最好采用与我在 PMP20708中所做的5V 输出选项相似的反激式拓扑。 但是、您仍需要使用外部功率 MOSFET、因为对于电流 TI HV FET 集成控制器而言、10.2V 时的峰值电流过高。

    此致、

    Sheng-Yang Yu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Sheng-Yang Yu、

    感谢您的回答。

    请让我再提一个问题。
    是否可以理解要更改的 MOSFET 是 Q2?
    如果正确、我将把 Q2的器件从 AOD3N50更改为 FQD6N25TM (ON Semiconductor)。
    我的意见是否正确?
    作为补充、FQD6N25TM 的规格如下所示、
    4.4A、250V、RDS (0n)=1.0 Ω@VGS=10V、
    ID = 2.2A。

    我的电源设计技巧不多、所以请理解这个基本问题。

    此致
    Masami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我打算将 Q2更改为 FQD6N25TM。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Sheng-Yang Yu、

    非常感谢。
    我想在原型上尝试一下。

    此致
    Masami