This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:TINA-TI

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718396/tina-spice-tina-ti-tina-ti

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、TINA-TI 社区;我很快速:我使用 TINA 已经有几年了、在瞬态和交流稳态求解器(grafical 解决方案)方面取得了很好的结果、但我无法获得正确的"交流结果表": 无论我在询问表之前做了什么(关于仿真参数、搜索时间、收敛方法、初始条件等)、结果始终是"接近于零"的交流表、即每个电流/电压/功率具有10E-12...10E-15幅度顺序;我使用 ALMOS 30个不同的电路、但结果相同(零); 我确定我很傻、我犯了一些错误、所以请原谅我、这个简单的问题;有人可以帮助我、准确地描述导致"交流结果稳态表"的命令序列? 感谢您、Giuliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuliano、您好!

    交流结果表不适用于"交流结果的稳态表"。 与帮助菜单中所述不同、它用于显示将用于交流分析的操作点。

    以下是 TINA 中“帮助”菜单的摘录(AC Analysis -> Table of AC Results -> Help):

    分析|交流分析|交流结果表
    此命令以与相同的方式计算交流操作点
    AC Analysis.Calculate 操作点命令、但它以表格形式显示结果。

    希望这对您有所帮助、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好、非常感谢您给我的时间。 如果我很理解、"交流结果表"仅与一个工作频率相关;您能向我确认这一点吗?

    如果是、我补充说:是否可以在单个表中包含所有交流 RMS 值? (电压和电流)? 这是我在检查交流电路时需要的主要信息之一。

    关于此主题、您能为我提供帮助吗?

    感谢您的回答

    朱利亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuliano、您好!

    是的、对于交流结果表、它与工作点(直流工作点)相关、或者如果我们将其与工作频率相关联、它仅与一个工作频率相关、即0Hz (0Hz =直流工作点)

    我们没有 TINA 中 RMS 值的单个表。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Herman;最后、计算交流复数 rms 值的唯一方法是右键单击显示的曲线、调用"傅里叶序列分析"、请求"rms /fi"格式、并执行 SQRT (SQR (A1)+SQR (A2)+SQR (A3)...) 为了获得足够数量的发生器频率谐波(必须存在一个谐波)。 正确吗? 回答此问题后、我们可以关闭我的请求。 感谢您的答复。 朱利亚诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuliano、您好!

    我假设当您说"AC Complex rms Value"时、您会提到"在特定频率下进行瞬态仿真"。 因为如果你在进行纯"AC 分析"、那么你将无法执行傅里叶级数等操作

    因此、在瞬态仿真假设下、计算 RMS 值的最简单方法是:
    1.左键单击显示的曲线
    2.转至上部菜单-> Process -> Averages"、在这里您可以看到"RMS 值"。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Herman、您好! 您很方便地更正/指定了我的答案、您的最终建议是我需要的答案;我立即尝试了我的"测试电路"、我找到了您预测的结果;这对我来说非常重要;您的帮助非常出色;但我(最后)问您以下问题: 在哪里可以找到这些信息、而不会让您感到厌烦? 是否存在包含所有这些信息的文档? 我找了它,但我找不到它;当然这是我的错,我很傻,所以请原谅我,但如果你有这最后一个建议,我会非常感激你(我已经是)。 有一个伟大的我们。 朱利亚诺