This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01518:您使用哪种水探头?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/719529/tida-01518-what-kind-of-water-probe-do-you-use

器件型号:TIDA-01518

尊敬的团队:

我的客户想知道您在 TIDA-01518中使用哪种水探头、您能告诉我们吗? 您有器件型号吗? 谢谢你。

此致、

Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    您可以在以下文档中找到器件详细信息。 使用的连接器是 Molex 摩擦锁2引脚接头。

      

    我希望这对您有所帮助!

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    我是 UBNT 的硬件工程师。 EVB 上的探头水使用了什么类型的导线? 它是绕线吗? 是否有任何缠绕线可以是探头水?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们刚刚使用了2根母对公跳线。 任何缠绕线都应该正常工作。

    -Brian