This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:TIDA-00120 (MPPT 充电器)设计文件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718160/tida-00120-tida-00120-mppt-charger-design-files

器件型号:TIDA-00120

您好!

将 PADS ASCII 文件导入 Altium Designer 时出错(17.1版)。

是否有人可以共享 最新版本 Altium (17.1)的 PCB 和布局设计(TIDA-00120)?

此致

 Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Serkan、

    此设计最初是在不直接导入 Altium 的旧版焊盘中进行的。 不过、我有现成的工具可以为您进行转换、并且很快会在 TIDesign 工具页面上更新 CAD 文件。

    此致、

    Bart Basile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bart、我正在等待新的更新文件。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Serkan、
    CAD 软件包已在设计页面上更新。 请记住、这只是直接导入 Altium、未将其转换为经过完全验证的设计包、且原始 PADS 文件仍被视为源文件。

    此致、
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Bart、  

    此致

    Serkan