This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40182:TL594如何更改 PWM 信号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/719010/pmp40182-how-the-tl594-change-pwm-signals

器件型号:PMP40182

您好,

在 PMP40182 中,当模式在降压和升压之间变化时 ,TL594如何 更改 PWM 信号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    降压模式:

    Q3是主 FET、Q4是续流 FET。 PWM 占空比(Q3导通时间)随着输出电流的增加而增加。

    升压模式:

    Q4是主 FET、Q3是续流 FET。 PWM 占空比(Q4导通时间)随着输出电流的增加而增加。