This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9253:10-60V 输入、可使用 LM5022提供15V@3A 隔离式输出

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9253, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718986/pmp9253-10-60v-input-to-provide-15v-3a-isolated-output-using-lm5022

器件型号:PMP9253
主题中讨论的其他器件: LM5022

我想使用 PMP9253 (类似设计)提供10-60V 输入和3A@+15输出隔离式、将变压器更改为1:3。 设计是否基于 PMP9253。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duong:

    感谢您提出问题。

    您的变压器比是否以(初级:次级?)的形式表示?

    如果是这样、LM5022可以支持所需的占空比。

    PMP9253上的电流互感器只能支持高达4.62A 的峰值电流。 在您的设置和新变压器比率(1:3)中、并且假设效率为100%、您将获得高于饱和的输入电流。 因此、我建议更改变压器的尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 在哪里可以订购评估模块 PMP9253或 PCB?

    我正在考虑使用 VP5-0053-R (3.4uH Isat=4.59A) 变压器比1:3 (NP:NS1)和反馈比1:2 (NP:NS2)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我进行的一些计算、变压器的额定电流应超过 VP5-0053-R 的额定电流

    PMP9253不可订购。 设计文件可在9253的页面上找到。 以下链接应包含确定变压器尺寸所需的计算: www.ti.com/.../snva761.pdf