This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TMS320C6748:WEBENCH 错误:无法获取 PMIC 设计

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TPS650250, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716718/webench-tools-tms320c6748-webench-error-could-not-get-the-pmic-design

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: TPS650250TPS65910

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的项目基于 TMS320C6748 + Xilinx XC6SLX16、我尝试通过 WEBENCH 获取 PMIC 设计、但失败了。 误差如下所示。 我已经尝试过几次、但错误未得到解决。 如何获取 TMS320C6748 + XC6SLX16的 PMIC 电源设计。

此致、

Kevin Clooney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kevin 报告了该问题。 我能够复制它、我们将努力找出根本原因。 如果我找到了另一种方法来创建此设计、我将在此处告知您。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们发现这是一个服务器超时问题、解决此问题可能需要一段时间。 我找到了一些可能有所帮助的参考。

    适用于 Xilinx FPGA 的 TPS650250参考设计(www.ti.com/.../TIDA-00716 )
    2.用于 TMS320C6748的 TPS65910用户指南(www.ti.com/.../swcu071b.pdf)

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    感谢您的建议。 我的设计使用了两个 PMIC、我还希望 WEBENCH 问题可以得到解决。

    此致、
    Kevin Clooney