This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21112:PMP21112的固定输出版本

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/719171/pmp21112-fixed-output-version-of-pmp21112

器件型号:PMP21112

客户要求升压电路在2.5A *或* 10A 额定电流下从12V 输入电压变为24V 输出电压。  客户真的希望一个设计能够处理这两种情况。

参考设计 PMP21112似乎很适合这样做-但我似乎可以摆脱反馈/PWM 网络、只需为 FB 信号使用固定电阻分压器、而不是使用 PWM 来调节输出电压?

在 PMP2112参考原理图中、标记为"in"的 TP2似乎只是测量输出电压的测试点?  或者我是否误解了它的目的?


谢谢!

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    正确、只需使用固定电阻分压器并移除 R11、R12、R13、C16和 C17即可。

    R7是一个与反馈分压器串联的50欧姆电阻器。 该电阻器和 TP2允许我们测量电源的波特图。 这是一个很好的博客、其中包含有用的参考资料、可用于描述更多内容。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、这解释了50欧姆电阻器。 现在您说了、这很明显!

    非常感谢您的快速回复! 非常感谢!