This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00378:将 TIDA-00378连接到射频收发器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00378, CC1200, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718480/tida-00378-connecting-tida-00378-with-rf-transceiver

器件型号:TIDA-00378
主题中讨论的其他器件: CC1200CC1310

您好!

我正在监测空气中的 PM2.5/PM10参数。 要实现此类系统、我想使用 TI 参考设计 TIDA-00378。 是否可以将此设计与 CC1200或任何其他射频收发器连接、以便在5-10公里的距离内传输测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。 尽管您可能需要考虑使用 CC1310等 MCU+Radio 器件。 项目中包含的 MSP 代码可移植到 CC1310上的 MCU、因此不再需要 MSP430。 可以使用 CC1310上的无线电以无线方式传输结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用 CC1310传输从传感器节点获取的数据? 如果我必须在10km 的距离内传输数据、是否有任何天线、模块要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CC1310 LaunchPad 评估此类方法(www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC1310)。 该开发平台将拥有您所需的所有硬件。 您可以检查 https://dev.ti.com/ 以获取可根据需要修改的示例项目。