This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:输出电容器和 PCB 设计

Guru**** 2561740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718831/tida-00779-output-capacitor-and-pcb-design

器件型号:TIDA-00779

我对设计没有什么疑问

  1.  输出端和 MOSFET 源端没有薄膜/陶瓷电容器、可减小高 di/dt 环路面积并降低 MOSFET 应力。  应用手册中共享的 VDS 似乎是在低电流条件下获取的。 尽管 PCB 中的输出电容器 MOSFET、二极管面积似乎得到了非常优化、但电容器的 ESL 足以导致电压过冲。
  2. 在 PCB 设计中、控制接地和电源接地连接在输出电容器上。 我认为它应该直接连接到电流传感器、可以实现更高的精度、 并且两个点之间的任何接地偏移/抖动都可能导致不稳定的行为。  

你有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.  输出端和 MOSFET 源端没有薄膜/陶瓷电容器、可减小高 di/dt 环路面积并降低 MOSFET 应力。  应用手册中共享的 VDS 似乎是在低电流条件下获取的。 尽管 PCB 中的输出电容器 MOSFET、二极管面积似乎得到了非常优化、但电容器的 ESL 足以导致电压过冲。
    2. 在 PCB 设计中、控制接地和电源接地连接在输出电容器上。 我认为它应该直接连接到电流传感器、可以实现更高的精度、 并且两个点之间的任何接地偏移/抖动都可能导致不稳定的行为。  

    答: 添加到 DS 的陶瓷电容器将 增加开关损耗、根据 PCB 优化和测试、我们认为电压应力是趋势关闭决策、在本 TI 设计中、这不是问题。

    对于问题2、连接到输出电容器有助于消除 主开关 功率级的噪声、我们必须小心接地。