This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS564208:TPS564208

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS564208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718859/webench-tools-tps564208-tps564208

器件型号:TPS564208

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

根据  webench 的建议、我使用 TPS564208电路我使用33.2k 电阻器作为反馈、以获得3.6V 输出电压、输入电压为8.4V、输出电压我实现了3.6V、这符合我的手电筒要求、很好。 输入和输出电容器铝电解质47uf/25V。

我的手电筒正在获取2A 电流、但通过此电路、我无法使用2A 电流操作手电筒、只有高达1A 的电流才能获得、但根据数据表、它提供4A 输出电流。

 我必须更改哪些值才能获得高达4A 的输出电流、有任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R Josh、

    WEBENCH 的设计遵循相关指南、看起来不错。 是否可以共享实际原理图、BOM 和任何 PCB 布局文件等更多信息? 我已请求产品专家查看此问题、他们可能会向您询问更多信息、以帮助解决该问题。

    此外、为了确保我们获得 WEBENCH 的设计详细信息、您能否分享您确切的 VinMin、VinMax、Vout、Iout 以及您可能指定的任何其他高级输入。 您还可以使用公共 URL 选项共享设计。


    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josh、
    我发现您在另一个 E2E 主题中提出了问题。 请将 Cout 更改为陶瓷电容器。 请附加 Vin、SW、Vout 波形以进行更好的分析。