This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TXS0104E:信号完整性

Guru**** 2584885 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718712/tina-spice-txs0104e-signal-integrity

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在 HSpice 中使用 TXS0104 ibis 模型。 在为 B 端口提供连续输入脉冲[Vclk  _pos3 GND 脉冲(0V 3.3V 0 54ns 54ns 146ns 400ns) ]时,端口 A 的输出波形不会作为脉冲波形出现。 否则、它会通过瞬态分析保持相同的电压电平。 请帮我解决这个问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suriya、

    我们的其中一位通过 E2E 消息向您发送了连接请求和/或直接消息。 请回复该消息。

    我现在将关闭此帖子、如果您有其他问题、请通过该直接消息跟进。

    Herman