This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606:10kW 三相三级并网逆变器参考设计定义的测试

Guru**** 2584915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718730/tida-01606-tida-01606-10kw-3-phase-3-level-grid-tie-inverter-reference-design-defined-tests

器件型号:TIDA-01606

您好!

您是否可以与我分享此电路板的任何预定义测试? 只是想在不损坏电路板的情况下测试电路板。

谢谢、

Patryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patryk、

    启动过程相当简单。 通过桶形插孔供电(我使用18V 适配器、但它具有15-60V 输入范围)、所有电源轨都应加电。 有 LED 指示板上的3.3V、5V 和隔离式电源运行。

    在运行测试代码直至我们释放全部源时、请确保 在安装 栅极驱动器卡和应用主直流输入之前使用多通道示波器验证 PWM 信号。 栅极驱动卡需要一个来自 DSP 上 GPIO 10和11的500kHz 互补方波、以在开环模式下驱动电源。 运行时、应验证  所有通道的偏置电压、以确保 FET 和 IGBT 正确驱动。

    当您开始使用开环输出时、缓慢地斜升直流输入并观察电流消耗(确保电流将电源限制在一个极低的值)。 如果电源进入过流状态、这可能表示控制序列或电路板上需要 修复的短路。 输入电压可以从此处缓慢斜升、以确保正常运行。 此时还应验证 DSP 上的电压感应。

    验证无负载后、可以连接电阻负载、然后再次缓慢增大功率以验证输出能力。 此时应检查电流感应、以确保闭环控制工作正常运行。

    如果您有任何其他感兴趣的启动测试 或有任何具体问题、请告诉我。

    此致、

    BART