请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA213 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
在首次进入电流感应论坛时重新发布到建模论坛。 如果收到多个序列、请提前道歉。
您好!
您能否帮助确认 Spice 模型中的哪些行与器件中的几个组件相对应?
以下是一些详细信息:
在 INA213 器件中、有一个由一对电阻器组成的偏置网络。 该偏置网络在以下方框图中进行了圈出。 根据设计、它们的标称值为1.25K。
一个主要的汽车客户需要进行广泛的仿真、并且需要在模型中识别这两个电阻器。 我认为它们是下面的网表中突出显示的那些。 我希望您的专家意见能确保这些是正确的信息、然后再将这些信息传递给客户。
请帮助。
此致
光