This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11612:变压器 T048 - AUX 绕组上的浮动导线

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718181/pmp11612-transformer-t048---floating-wire-on-aux-winding

器件型号:PMP11612

这条浮动线路是否只是为了实现更好的 EMI 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    我假设您是指变压器的次级引线? 在这种类型的设计中、由于空间原因、只需放置变压器和其他器件即可最大限度地减小使用面积。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是、我是指连接到 AUX 绕组的浮动导线 WD2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lu、

    是的、您正确的是、绕组用于消除 EMI。

    谢谢、
    Robert