请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01090 主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQ76930
尊敬的所有,
可对各种采集芯片的可用版本进行比较。 不同版本的芯片可能具有不同的 IIC 地址或相同的 IIC 地址。
现在、我的问题是原始设计是否是因为两个 BQ76930s 具有相同的 IIC 地址、因此需要使用隔离芯片来控制单独的通信。 如果我选择两个具有不同 IIC 地址的采集芯片、例如 bq76930和 bq76940 (具有不同的 IIC 地址、一个0x08、另一个0x18)、我是否可以将两个采集芯片 IIC 直接连接到 MCU 的 IIC 接口引脚?
也就是说、它被挂起在同一总线上、并通过寻址实现与不同采集芯片通信的目的。 如果解决方案可行、您能否取消原始设计的 IIC 模块启用的设计电路?