This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00096:具有低功耗蓝牙的无线心脏监护仪的测试板

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00096, ADS1293, ADS1298, ADS1299, CC2640, TMS320VC5507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718058/tida-00096-test-board-for-wireless-heart-monitor-with-bluetooth-low-energy

器件型号:TIDA-00096
主题中讨论的其他器件: ADS1293ADS1298ADS1299CC2640TMS320VC5507

我是否可以将 ECG 电路用于 EEG 和 EMG 实现? 如果不是、那么该参考设计中应添加什么内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    TI 参考设计旨在作为电路示例、用作新项目的起点。 TIDA-00096可用作 ECG 或 EMG 项目的起点。

    此 TI 参考设计使用 ADS1293、该器件具有3个输入通道和1个输出通道用于 RLD。 如果您的设计需要额外的输入通道、我将查看我们的更高通道数的 ADC、例如 ADS1298或 ADS1299。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我能否获取将 CC2640用作无线 BLE MCU 的 ADS1299参考设计? 请在此处提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    很高兴能提供帮助!

    遗憾的是、我们没有采用 ADS1299和 CC2640的参考设计。

    但是、我们确实有一个 ADS1299EEG-FE 评估板、该评估板与采用 TMS320VC5507/9 DSP 的 MMB0主板连接。