请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01604 主题中讨论的其他器件: TIDM-1007
我想为我的电动自行车设计设计3kW 车载充电器。 我在 TI 参考设计中发现了6.6KW 和1.6KW 设计。因此、我陷入了两难的境地、那就是我必须为3KW 选择哪种设计。 必须使用哪种拓扑?
如果要采用图腾柱结构、那么必须选择哪种"相位交错方案"?
TIDA-00961 (3kW)和 TIDA-01604 (6.6kW)是我的参考设计。