This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01547:TI-15-4 FH 模式下的 FH 同步机制

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718102/tida-01547-fh-synchronization-mechanism-in-ti-15-4-fh-mode

器件型号:TIDA-01547

TIDA-01547指出、在 TI-15-4 FH 模式下实现的 FH 同步机制不是 Wi-SUN FAN 标准 COM/iant。  

我想知道 Wi-SUN FAN 和 TI-15-4 FH 模式在 FH 同步中的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    跳频同步机制基于 Wi-SUN FAN 规范 v1.0的定向帧交换(DFE)模式
    15.4 stack 不符合100%标准的主要原因是、我们添加了一些专有机制、以便在网络中使用 Wi-SUN 规范不支持的低功耗休眠器件。
    请参阅文档、了解 TI 15.4 Stack 提供的跳频模式解决方案
    dev.ti.com/.../frequency-hopping-mode.html