This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:用于 SN74LVC1G66的 Ultra Librarian 软件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/717771/sn74lvc1g66-ultra-librarian-software-for-sn74lvc1g66

器件型号:SN74LVC1G66
Thread 中讨论的其他器件: DXP

大家好、

我需要使用 UltraLibrarian 软件 将 CAD 文件转换为 SN74LVC1G66的 Altium Designer 文件。

获取 UL_FORM.DFM、UL_FORM.Pas、UL_Import.pas 和 UL_Import.prjScr 文件后、打开 Altium Designer 软件并选择 UL_Import.PrjScr 文件。

根据自述文件,我找不到“runfrom”,请检查附件。 您能帮我如何转换为 Altium 设计工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4674678、

    此主题底部的信息是否有用?

    https://e2e.ti.com/support/switches_multiplexers/f/388/t/714744

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、这个链接不是我需要的。 我也需要你的帮助。

    1.我需要将.bxl 文件转换为 Altium Designer 表单文件。  

    2.使用 Ultra Librarian 软件 并完成3个步骤后。 然后导出图1中的文件。  

    然后打开"readme.txt"文件。 我打开 Altium Designer 软件并打开并选择  存储的 UL_Import.PrjScr 文件。 请查看图2。

    4.我复制 “readme.txt”文件,如下所示:

    要将新库零件导入到 Altium 中、请执行以下步骤:

    1)。 首次运行 Ultra Librarian 导出后、
    您需要将以下文件复制到其中的区域
    您可以在以后的所有翻译中访问它们。 它们是脚本
    需要能够找到的文件。
    a. UL_FORM.DFM
    b. UL_FORM.pas
    C. UL_Import.pas
    d. UL_Import.prjScr

    2)。 需要从 Altium 中运行上述脚本文件。
    这可以通过依次转到"File"、"Open"和"Select"来完成
    UL_Import.PrjScr 文件存储在上面。

    3)。 从  已加载的新项目中选择 UL_FORM.pas 文件、
    然后从  下拉菜单中选择 run. 您需要选择
    该表单。 运行表单。

    4)。 运行脚本时、它将要求您提供的文件名
    要运行的 Ultra Librarian 文件。 您应该选择最新的文件
    使用生产日期代码(例如2010-02-17_23-12-34.txt)生成。

    5)。 该脚本将打开一个新的集成库项目并导入
    其中包含 Ultra Librarian 数据。 完成后、会显示一个消息框
    将弹出表示导入已完成。

    5.根据3)步骤,我无法从  Altium Designer 的下拉菜单中找到运行。  您还可以查看图2。 我不知道如何从3)步骤到5)步骤。

    那么、您是否可以帮助我检查此问题并向我发送 屏幕截图?

                                       图1.

     


                                                       图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4674678、

    感谢您提供更多信息。  由于这个问题是针对开关的建模、我将把这个线程移到建模论坛以获得更好的帮助。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢你的帮助。 由于我对这个问题很着急、您能否通知我们的工程师对我进行回复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    请按照以下步骤操作。

    1.打开 Altium Designer 并单击 DXP

    2.单击运行脚本。

    3.单击浏览

    4.选择 UL_Import.PrjScr 文件

    5.单击 UL_FORM.pas 文件

    6.然后单击文件

    7.select 文本文件。

    8.单击"开始导入"

    如果您遇到任何问题、请检查 Altium 许可证和版本。

    谢谢、此致、

    普拉文 B