This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00489:传感器设置的速度有多快?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716079/tida-00489-how-fast-is-the-sensor-setup

器件型号:TIDA-00489

嗨、大家好、

阅读 TIDA-00489 PDF、我想知道传感器布局能否在几秒钟内检测到多个移动、例如每秒1次移动。 我认为在我的应用中、每秒移动2次就足够了、但我仍然想知道最大值是多少、如果我能够更快地更改电子布局、我还想知道最大值是多少。 在我的后续应用中,系统将一直休眠,直到传感器注意到移动,唤醒-->递增移动计数器,然后立即返回休眠状态。 10分钟后或如果检测到10次移动、移动量将发送到网关。

  1. 那么、器件采用标准配置的速度有多快?
  2. 我可以调整滤波器参数以加快速度吗?

我希望我能清楚地了解我的问题,如果不是,请不要犹豫,要求提供进一步的信息。

此致


Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您在下一个设计中考虑使用 TIDA-00489。 我们正在审查您的问题、并将在一天的时间内回复您。

    Gus Martinez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、

    由于距离传感器、物体尺寸、移动速度等变量、这两个问题都很难回答 但是、从电路级的角度来看、限制因素将是滤波器电路的时间常数。

    设计指南显示了滤波器带宽设置为~1Hz 至~10Hz 以涵盖人体移动。 您可以将此带宽移动到更高的频率以降低时间常数、但您可能会开始丢失一些动作、具体取决于上述变量。 您还需要保持带宽大致相同、否则响应中的极点和零点将变得太近、并将开始限制将影响灵敏度的峰值增益。 提高截止频率上限将增加输出噪声、并使设计容易受到误触发的影响。

    一种替代方法是让滤波器保持独立、并检查对比较器输出进行采样以建立计数的可能性、因为连续运动将导致两个比较器输出的 OR 相对较高的连续电平。 要执行类似操作、您仍需要对上述变量设置一些边界条件。

    另一种替代方法是使用 ADC 直接对放大器的输出进行采样(绕过比较器)、以便更好地对传感器信号进行数字化和分析、从而可靠地计算运动事件的数量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Guz、

    感谢您的回答。 因此、通过查看带通滤波器、我将计算低通滤波器件的时间常数(Tau)(例如10Hz)。 由于我对上升时间(t_r)感兴趣、因此我使用关系:t_r=2.2 * tau。 对于10Hz f_-3dB_LPF、我将达到0、035s。

    嗯、我不确定如何使用高通滤波器的截止频率、但我想、我可以将其用于滤波器响应的稳定时间(t_s)、方法与前面所述的相同。 具有1Hz 的 f_-3dB_HPF 时、我将达到0、35s。

    如果我对时域的谦逊解释有误,但我认为传感器应该在经过 t_s + t_r = 0、385s 的脉冲(或移动)后“稳定”,对吧?

    如果这是正确的、我就不必更改任何内容。 请告诉我您对此的看法。 如有必要、我也可以对此运行一些仿真。

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用"TI WEBENCH"进行了一些仿真。 查找附件。 滤波器系统之后的模拟信号应该在 ca 之后再次稳定。 600毫秒。 因此,这不应限制我。