This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ24259:BQ24259 IBIS 模型

Guru**** 2561000 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/717606/tina-spice-bq24259-bq24259-ibis-model

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

我们是否有 BQ24259的 IBIS 模型?

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    我选择了"否"、我们没有。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、大家好、为了更详细地了解 Herman 的回答、我看到一些针对电池管理器件上数字引脚的 IBIS 模型的请求出现了。 我检查了我们的模型请求、但没有通过 I2C 接口找到任何模型请求。 虽然 IBIS 模型是一个公共接口、但它对过程和可能已经进行的任何 ESD 更改都很敏感。 如果客户需要一个模型、请提交一个模型请求、我们会将其放入我们的队列中。
    此致、
    David