This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA213:INA213 Spice 模型

Guru**** 2562830 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/717473/tina-spice-ina213-ina213-spice-model

器件型号:INA213
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

您能否帮助确认 Spice 模型中的哪些行与器件中的几个组件相对应?

以下是一些详细信息:

在 INA213器件中、有一个由一对电阻器组成的偏置网络。 该偏置网络在以下方框图中进行了圈出。 根据设计、它们的标称值为1.25K。

一个主要的汽车客户需要进行广泛的仿真、并且需要在模型中识别这两个电阻器。 我认为它们是下面的网表中突出显示的那些。 我希望您的专家意见能确保这些是正确的信息、然后再将这些信息传递给客户。  

请帮助。

此致

光