This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:针对附加波形的分片程序

Guru**** 2561720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/717375/tina-spice-piece-wise-program-for-the-attached-waveform

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要一个电压发生器源、如下图所示。 如何 以线性方式对该要求进行编程。

能不能有人帮助我编写程序了。

谢谢、此致、

T.Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishore、

    我假设这是一个 SPICE 特定问题、因为您将在该论坛上发帖。 您应该能够在 TINA-TI (TI 提供的免费仿真器)中自行完成此操作。 当您放置电压源时、您应该会看到一个用于指定时间电压对(本质上是 PWL 源)的选项。

    如果您不熟悉 TINA-TI、我建议您观看下面列出的简短视频培训系列。 这将帮助您长期完成工作、并为您节省一些时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我尝试在 PWL 中编写程序、但波形看起来不像预期的那样。 以下是书面程序、
    是否需要在程序中进行任何修改
    0米0
    10m 1400
    20米1250
    30米1385
    40米1400

    是否有任何手册中包含有关编写程序的说明、请向我提出建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将不起作用、因为它是一个分段线性源。 因此、您将以直线加入(0、0)和(10、00、1400)。

    您需要的是这样的:

    0米0
    9.99米0
    10m 1400



    这意味着从0m 到9.99m、电压将保持为0、然后从9.99m 到10m、电压将上升到1400V。
    根据信号的上升时间选择9.99m 值。