This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:关于TINA仿真的一些问题 μ s

Guru**** 2561750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716376/tina-spice-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

e2e.ti.com/.../tina_FF4E1F77_.docx

仿真一个LC低通滤波器。输入激励幅度为3V,频率1MHz,Ω cycle为40 Ω 的。理论上输出应该是Vout Ω=3*40%=1.2V
 
利用Tina软件做仿真。电路搭建如下:μ A
问题:μ A
电路搭好后,做ERC仿真,为什么会出现以下两个warning?μ A
仿真看哪个节点的电压波形,就得在哪个节点上放置一个voltge表?例如此处的VM1VM2
 
仿真结果,感觉也不对?为什么输出是是正弦波 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erogan,í a

    您的ERC warning似乎与设计文件的内部设置有关,请上传tsc文件。μ A

    谢谢。μ A

    -jc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LC_5F00_filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已上传。谢谢 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)选中ERC窗口中的警告,主窗口中的相应部分会被高亮。下面是我打开文件之后的抓屏:Ω

    2)您也可以放置这个小探头:Ω

    3)这个LC回路没有耗能原件,所以电路工作在谐振频率(34千赫左右)。您可以添加合适的阻尼(比如在电容两端并联一个100毫欧的电阻),这样就可以看到1.2伏的稳态电压了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。μ A

    加100mohm的确就可以输出稳定的1.2V左右的电压了。我这里还有一个小问题,这100mohm的值是怎么确定的啊?μ A
    貌似加1ohm的电阻负载,输出也会震荡几个周期,然后稳定在1.1V。μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请用 google 搜索二阶系统上的一些材料、用1欧姆和0.1欧姆手动解决传递函数问题。 如果使用1欧姆电阻、您可能会得到复杂共轭极点、这就是输出会有一点振荡的原因。 使用0.1欧姆时、您应该得到2个实极点、因此根本没有振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的专家建议。