This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40182:如何从降压模式更改为升压模式

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40182, TL594, INA225, TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/717043/pmp40182-how-to-change-from-buck-mode-to-boost-mode

器件型号:PMP40182
主题中讨论的其他器件: TL594INA225TS5A3159

大家好、

我的客户对 PMP40182非常感兴趣。 下面是他们提出的几个问题、请就此提供帮助。

  1. 它如何从降压模式更改为升压模式?
  2. 此设计在降压模式下是否具有软启动功能?
  3. TL594的最大占空比小于50%。您能不能帮助我了解如何将电池电压(<1V)升压到12V?
  4. 您是否有输出电压和电流精度的数据?

非常感谢!

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    感谢您的促销和问题。

    1.它如何从降压模式更改为升压模式?   

                 => MCU 设置模拟开关 TS5A3159、INA225获得不同的电流基准电压、您将在原理图中看到它

    2.此设计在降压模式下是否具有软启动功能?

                =>可以通过 MCU 逐渐设置 ISET 和 Vset 来实现软启动。

    3. TL594的最大占空比小于50%。您能不能帮助我了解如何将电池电压(<1V)升压到12V?

               =>在单端模式下进行配置时,TL594占空比可高达50%以上。 在推挽模式下进行配置时、Tl594占空比将小于0.5 (增加死区时间)。 此外、该参考设计不使用 TL594内部误差放大器、也不使用外部误差放大器。

    4.您有输出电压和电流精度的数据吗?    

               =>通过 MCU 将电流和电压精度校准为0.1%。