This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53647:COUT 电压斜升、而 ICout 为负。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716178/tina-spice-tps53647-cout-voltage-ramps-up-while-icout-is-negative

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

请您是否可以从非隔离式 DCDC 论坛阅读此主题并发表评论?

e2e.ti.com/.../709921

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    供参考、我们仍在研究它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    观察到的 Vout 曲线是由于输出电容器与 ESL 之间发生冲突所致。

    当电容器电流开始增加时、两个电容器实际上都在尝试以相反的方向移动输出电压。

    电容器尝试降低电压、电感器尝试增加电压。

    为了测试这一假设、我将 Webench 提供的电容器替换为理想电容器(无任何寄生效应)。

    我已添加以下图片:

    Vout 在 A 点开始上升、此时电容器电流变为正电流。

    希望这样可以清除查询。

    此致、

    Karthik