This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:有关降压 DC-DC 的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716738/tina-spice-question-about-buck-dc-dc

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我已经建立了一个开环降压电路、并使用该电路进行仿真。 输入激励源为3V 直流电压和占空比为40%的5V 方波、用于控制高侧 NMOS。  

理论上,输出应为3*40%=1.2V。 但仿真结果显示它是3.28V。 请告诉我原因。 您可以看到随附的仿真报告。 谢谢

 

e2e.ti.com/.../tina-simulation-report_5F00_buck.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真源 filee2e.ti.com/.../6102.buck.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您的原理图中需要注意的几件事。  

    输出电阻过高。 由于您在较低侧使用二极管、因此电容器没有放电路径。 因此、Vout 持续增大。

    2.源电阻50Ω Ω 也很高。 您可以使用几个 mΩ 的范围内的东西。

    所选 MOSFET 的 Vt 为3.1V。 当输入电压为5V 时、MOSFET 不会完全导通。 我建议使用0.5V ~ 1V 的 MOSFET。 如果不是、请增大栅极电压、使其完全导通(线性区域)。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

    非常感谢您的宝贵意见。 我现在已经解决了我的问题。