This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:UCC28950

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/717011/pmp6712-ucc28950

器件型号:PMP6712

尊敬的 Colin

如果我们仍然使用 PMP-6712电路、从变压器的输入端到初级侧、变压器的次级侧根据您的建议进行中间抽头、次级侧的输出电压更改为170V、并且两个通道串联。 可行吗?

谢谢

此致

刘迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dick、

    您与谁交谈的是 Colin? 我没有足够的背景来说明您在做什么 来提供答案。

    此致、

    Bob Sheehan