主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TLV8544PIR、 CC1310、 CC2650
嗨、大家好、
我通过使用 SmartRF Studio 7的导出功能更改射频设置、采用了 TIDA-00489固件。 我在项目中交换了 SmartRF_Settings 文件。 由于我还没有实际的 TIDA-00489模块、我想使用 CC1310 Launchpad 和 BOOSTXL-TLV8544PIR 模块对电路板进行"仿真"。
我在 board.c 文件中注意到了这一点
#include
的解决方案。 因此、我认为 CC2650的引脚映射等效于 CC1310的引脚映射。 此外、我检查了 CC2650 Launchpad、它看起来与 CC1310非常相似(比较跳线引脚通道)。
我总共有两个 cc1310launchpad 和 BOOSTXL 器件。 我想看看我是否可以使用传感器+ cc1310进行一些测试、而另一方面、我想使用 SmartRF Studio -"Continuos RX"功能来查看它是否正常工作。
问题:
我可以在该硬件设置中使用 TIDA 固件、而无需更改代码、尤其是 PIN 映射吗?
希望大家能帮我入门。 请注意、我或多或少是 C/C++编程的初学者、尽管我在 MATLAB 或 LabVIEW 方面有一些经验。
此致
Stefan