This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:如何获取 EVM 板

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM, TMDSCNCD280049C, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/715380/tida-00961-how-to-get-the-evm-board

器件型号:TIDA-00961

您好!

我是否可以知道如何获取 EVM 板进行测试和性能验证?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、您好、感谢您关注德州仪器及其 TI 设计。 虽然我已将您的请求转发给我们的工业电力输送团队、但我希望确保我们清楚地了解您的请求。 该设计包含一个 C2000控制卡、两个 GaN 子卡和 TIDA-00961功率级。 可以购买控制卡和 GaN 子卡。 您是否仅要求 PFC 功率级? 请提供建议。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我们希望同时购买所有相关电路板。 以下是我们的申请列表。 请提供帮助、谢谢。
    TIDA-00961:3件
    www.ti.com/.../tida-00961
    2. LMG3410-HB-EVM:10件
    www.ti.com/.../lmg3410-hb-evm
    TMDSCNCD280049C:3件
    www.ti.com/.../tmdscncd280049c
    4.TMDSDOCK280049C:3件
    www.ti.com/.../tmdscncd280049c
    TMDSEMU200-U:2件
    www.ti.com/.../tmdsemu200-u
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您所指出的许多电路板都是可订购的。 您可以尝试从 TI 网上商店购买或从您当地的 TI 销售联系人处获取帮助。 对于 TIDA-00961电源板等不可订购产品、销售团队将能够提供帮助。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salil、
    对于 TIDA-00961电源板、我无法从 TI 网站订购、这与 TI 本地销售的答案相同。
    您能否分享如何实际使用该板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    此设计不是作为可订购电路板创建的。 这就是我们提供制造文件的原因、以便任何感兴趣的人都可以自行制作。 我们只能在可退货的基础上通过我们的销售团队共享有限数量的这些产品。 TI 设计团队不会直接向客户交付电路板。 请联系您所联系的 TI 销售团队联系此设计的 TI 设计团队、为您申请电路板。

    此致、

    Salil