This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO1212:ISO121x 仿真模型覆盖范围的澄清?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/715225/tina-spice-iso1212-clarification-of-iso121x-simulation-model-coverage

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我们正在使用从 TI 网页下载的 ISO1212 TINA 测试台进行仿真。 在测试台说明下列出了11条注意事项。 您能否澄清注释8、9和10的含义?

例如:

注8:我将其解释为不对流入 Vcc1引脚的电流建模? 或者它是否意味着除此之外的其他东西?

注9:这只是意味着、如果内部耗散超过限制、模型将仿真关断?

注10:注10的意义是什么? 它指的是哪些接地引脚? 这是否意味着这些接地必须从外部进行连接? 或者还有其他影响吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    请在下面找到问题的答案

    注8: 是的、正确。 未对未切换器件时流经 VCC1引脚的电流建模。

    注9:模型不会模拟关断、因为尚未对温度特性建模。

    注10告诉我们、引脚 GND1_0、GND1_1、FGND1和 FGND2未在内部连接到硬接地(0V)。 我们需要为它们提供外部接地基准。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Karthik。

    关于注9、当器件本身(根据数据表)没有此功能时、为什么还要列出此注释?

    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库尔特

    该注释还提到、该模型不包括内部器件的温度变化。

    此致、

    Karthik