This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40312:PMP40312

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25740B, PMP40312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716061/pmp40312-pmp40312

器件型号:PMP40312
Thread 中讨论的其他器件:TPS25740B

大家好、  

我正在设计100W PD 车载充电器解决方案。

您能否建议使用能够处理100W (20V、5A)功率的汽车充电器 IC?

尽管如此,我还是看到了100W PD 控制 器 IC--TPS25740。  (www.ti.com/.../TPS25740B)

我的目标是为 Mackbook pro 和其他 PD 笔记本电脑充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devansh、

    TPS25740B 是100W Type C 和 PD 充电器应用的理想选择。

    我建议查看 PMP21096、而不是 PMP40312。 这是一种双解决方案、但您可以针对单端口设计进行设计。 每个降压/升压转换器都可以处理20V/5A 电流、并使用 TPS25740B




    请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

    此致、
    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    我开始着手进行此设计。

    谢谢!!!